Webinars
Learn from our experts
Our webinar series is designed to keep you informed of the latest thoughts and insights - straight from our experts. Whatever your interest area, discover a webinar for you.
Forthcoming live webinars
On-demand webinars
Japanese
Theme | Title | Content discussed | Details | Find out more |
Encoders | 装置の高精度化に貢献する位置決めエンコーダ(基礎編) | このウェビナーでは、製品の簡単な紹介を通して、エンコーダシステムがどのように装置の高精度化に貢献できるかと、エンコーダシステムの選定方法についてお話しいたします。 | 25 mins Japanese | Watch now |
Encoders | エンコーダシステムの最適化 | 3部構成にて配信しておりますエンコーダウェビナーの第2部は、より高度にエンコーダの特性を理解し制御いただくために、誤差要因やその対策に焦点を当てた内容となっております。 | 30 mins Japanese | Watch now |
Encoders | 最適なエンコーダタイプの選び方 | 3部構成にて配信しておりますエンコーダウェビナーの第3部では、フローティングスケールとマスタリングスケールの概念について説明し、お客様の用途に合わせてどちらを選択すべきかを解説します。 | 30 mins Japanese | Watch now |
Productivity | 工作機械の空間誤差と補正について | 工作機械の空間誤差と精度への影響、空間誤差の測定に最適な XM-60 マルチアクシスキャリブレータをご紹介します。工作機械の設計者はもちろん、モーションシステムの担当者にもわかりやすい内容となっております。 | 30 mins Japanese | Watch now |
Productivity | 三次元測定機上で超音波による厚さ検査が可能な RUP1 超音波プローブ | 三次元測定機 1 台で行える測定項目が増えると、処理能力は大幅に向上します。 REVO システムのプローブには、接触式のスキャニングプローブ、タッチトリガープローブ、表面粗さ測定プローブや超音波プローブ、非接触式の構造化光測定プローブやビジョンプローブがあり、すべて自動交換が可能です。 | 30 mins Japanese | Watch now |
Productivity | タッチプローブによる機上計測 入門 | これから工作機械用タッチプローブを活用していきたい方々へ、機上計測の導入メリットや運用イメージなどを具体例を用いながら解説します。 | 30 mins Japanese | Watch now |
Productivity | レニショースタイラスの効果的な使用方法(基礎編) | 工作機械や三次元測定機、ハンディプローブで多く使用されているスタイラス(測定子)が正しくスタイラスを使用・選択するために必要な基礎知識をわかりやすく解説します。 | 35 mins Japanese | Watch now |
Productivity | 三次元測定機用5軸測定技術導入による3点のメリット(自動車部品編) | 三次元測定機の直交3軸とプローブヘッドの持つ回転2軸を同期制御するREVO-2マルチセンサー5軸測定システムを主題に、自動車部品測定の導入実例を交えてご紹介します。 | 45 mins Japanese | Watch now |
Productivity | 測定機へのワーク固定Fixtures(基礎編) | 積み木のように変幻自在にさまざまなワークに最適な固定治具へと変形する測定機用固定治具Fixtures(フィクスチャ)を主題に、ワーク固定方法の基礎と導入事例についてご紹介します。 | 40 mins Japanese | Watch now |
Quality control | 予知保全に最適!わずか10分で工作機械の精度診断が可能なボールバーシステム | 工作機械における日常点検・予知保全の必要性と、NC工作機械のISO・JIS規格の円運動精度試験方法として世界中で普及している QC20 ワイヤレスボールバーシステムについて紹介します。 | 20 mins Japanese | Watch now |
Productivity | レニショースタイラスの クリーニング・摩耗について (実用編) | スタイラスも汚れや傷、摩耗のあるものを使用し続けていれば適切な測定ができず、高い精度を出すことができません。スタイラスの定期的な交換やメンテナンスについて解説します。 | 35 mins Japanese | Watch now |
Encoders | 最適なエンコーダタイプの選び方 | 3部構成にて配信しておりますエンコーダウェビナーの第3部では、フローティングスケールとマスタリングスケールの概念について説明し、お客様の用途に合わせてどちらを選択すべきかを解説します。 | 30 mins Japanese | Watch now |
Productivity | ワーク固定の問題を解決する測定機用固定治具 | 本セミナーでは、変幻自在にワークに最適な固定治具へと変形する測定機用固定治具Fixtures(フィクスチャ)を主題に、さまざまな形状・測定項目や素材のワーク固定を実演でご紹介します。 | 35 mins Japanese | Watch now |
Productivity | 自動車の製造工程に不可欠な要素になったレニショーの 5 軸測定技術 | 「急速な変化と洗練され続ける自動車業界における最終検査の使命」をテーマに、自動車業界のサプライチェーン全体で起きている変化に対して、レニショーの三次元測定機テクノロジーがどのように貢献しているかを紹介します。 | 35 mins Japanese | Watch now |
Quality management | リニアガイドをより速く簡単かつ正確にアライメント調整するための優れた手段 | 精度、効率性、信頼性の高い工作機械を製作するには、製造時にアライメントをチェックするシステムが不可欠です。 レーザーシステムによるアライメントチェックは、工作機械をより速く簡単かつ正確にアライメント調整するための優れた手段です。 | 30 mins Japanese | Watch now |
Quality management | 過酷な環境でその真価を発揮するダイヤモンドコートスタイラス | 検査における課題は、その解決の鍵を握っているのがスタイラスであるという場合がほとんどです。 計測したい箇所に届くかどうか、計測回数そしてプローブのパフォーマンスは、すべて使用するスタイラスに左右されます。 | 30 mins Japanese | Watch now |
Encoders | はじめての FORTiS | 本セミナーでは、工作機械など過酷環境での使用を想定して設計されたレニショー初となるクローズドタイプリニアエンコーダ FORTiS の、その特徴とメリットについて紹介します。 | 30 minutes Japanese | Watch now |
Quality management | 実演編:XK10 を用いた真直度と平行度の測定 | 本ウェビナーでは、XK10 アライメントレーザーシステムを用いた真直度と平行度の測定を実演のデモンストレーションを行いながら解説します。 | 30 mins Japanese | Watch now |
Encoders | 実演編:工作機械ベッドの実機を用いたエンコーダの取り付け | 本ウェビナーでは、FORTiS クローズドタイプエンコーダを工作機械ベッドに取り付ける工程を実演でご紹介します。 | 30 mins Japanese | Watch now |
Productivity | 一緒に学ぼう! 測定機にワークを 安定して固定するための基本 | 測定機でのワーク固定には適切な配置が重要であり、Fixtures を活用することで専門的なスキルがなくても簡単かつ柔軟に固定が可能です。本ウェビナーでは、寸法変更への対応や全周面測定、不安定な形状の固定などの課題解決に役立つ情報を提供します。 | 30 mins Japanese | Watch now |
Quality control | 実演で見る三次元測定機への工程集約 | REVO システムは 5 軸測定技術で動的誤差を低減し、高精度測定を実現。専用プローブの自動切替により、測定の幅が広がりコストも抑えられます。 | 30 mins Japanese | Watch now |
Quality control | 工作機械の予知保全や日常点検に最適!ボールバーシステムのすゝめ | 多くの方が機械の故障や精度不良が発生してから修理を行う「事後保全」を実施していますが、修理コストやダウンタイムの増加などの課題もあります。保全活動が定着しないことで被害が拡大する可能性もあるため、適切なメンテナンスの見直しが重要です。 | 30 mins Japanese | Watch now |
Encoders | 実演編:工作機械ベッドの実機を用いたエンコーダの取り付け | 本ウェビナーでは、FORTiS クローズドタイプエンコーダを工作機械ベッドに取り付ける工程を実演でご紹介します。 | 30 mins Japanese | Watch now |
Swedish
Theme | Title | Content discussed | Details | Find out more |
Productivity | Sandvik Coromant & Renishaw Digital Technology Show | Nya möjligheter är ständigt på gång när vi går mot framtidens tillverkning och vi vill gärna att du följer med oss på vägen. Under detta event, med två ledande företag inom tillverkningsbranschen, kommer du att få se lösningar som kan hjälpa dig vara konkurrenskraftig och i framkant inom ditt affärsområde. | 40 mins Swedish | Watch now |
English
Theme | Title | Content discussed | Details | Find out more |
Productivity | 3 ways to improve manufacturing productivity and adapt to new challenges in your factory | Manufacturing has to adapt to new ways of working. Learn how future automation trends are needed now for controlling CNC processes and quality. | 30 minutes English | Watch now |
Productivity | How to bridge a skills gap by automating key machine tool setup tasks | Discover how to easily automate part setup and tool setting on all your machine tools with on-machine probing and remote monitoring. | 30 minutes English | Watch now |
Productivity | Get more from less. How to run more machine tools for longer with reduced manual input | Learn how easy-to-use probing technologies can reduce manual intervention in your machining operations | 30 minutes English | Watch now |
Productivity | Restricted access to your QC room? How to maintain quality levels using localised process checks and gauging | Explore how measurement technologies at the point of manufacture improve process control and confidence in part quality. | 30 minutes English | Watch now |
Quality control | Delay in part inspection create quality blind spots. How many suspect parts have you just made? | Learn how to reduce delays in feeding quality data back to your production processes through faster measurement and fewer devices. | 30 minutes English | Watch now |
Quality control | Stay in control - how to maintain productivity with restricted access to your QC area | Learn how de-centralised measurement operations and easy visibility of manufacturing data reduce stoppages, increase throughput and improve control. | 30 minutes English | Watch now |
Productivity | AMS Electrifying Production series - How to build an electric future | As OEMs ramp up electric vehicle production, we get an insider view on manufacturing innovations that carmakers such as Volkswagen Group and Ford are implementing to adapt plants to new EV platforms and lithium-ion batteries, and especially how it will impact on design-for-manufacturing decisions, equipment and robotics. | 1 hour 20 minutes English | Watch now |
Encoders | An introduction to encoder systems | This webinar explores in simple terms what an encoder does. It will explain the role of the scale and readhead, the different types of encoder available, how they work and where they are used. | 30 mins English | |
Encoders | How to optimise your encoder system | Ensure your optical encoder system is optimised to achieve the best performance. This webinar explores external and internal factors that can influence the performance of your encoder and what can be done to minimise any adverse effects. | 30 mins English | Watch now |
Encoders | Which encoder scale type is best for your application? | How an encoder scale is mounted can play an important role in the accuracy of the measurement, even with a temperature change of just a few degrees. This webinar will explain the concepts of floating and mastered scales and which to select for your application. We will also look at how different mounting concepts may favour certain machine configurations, minimising the effect that temperature has on measurement performance. | 30 mins English | Watch now |
Productivity | Flexible gauging on the shop floor webinar | How to achieve better productivity and throughput with the Equator gauging system, as integrated in our state-of-the-art UK manufacturing facility. | 30 mins English | Watch now |
Productivity | Revolutionising CMM inspection with high-speed 5-axis technology | Looking to increase the throughput and quality of your manufacturing process? In this webinar we introduce the AGILITY range of high-performance CMMs designed to offer the optimum platform for REVO 5-axis inspection. | 30 mins English | Watch now |
German
Theme | Title | Content discussed | Details | Find out more |
Productivity | Online-Seminare im April: "Rund um Werkzeugmaschine und Koordinatenmesstechnik" | Live-Seminare u.a. aus den Bereichen Werkzeug- und Werkstückmessung, Abnahme und Kompensation von Werkzeugmaschinen, Kalibrierung von Robotern, Weg- und Winkelmesssysteme, 5-Achsen-Multisensorik und Additiver Fertigung | German | Watch now |
Spanish
Theme | Title | Content discussed | Details | Find out more |
Productivity | Tiempos difíciles, aliados Robóticos en producción | Los sistemas de inspección automáticos integrados en la línea, permiten la rápida verificación de las piezas, asegurando así el control de la producción. | 1 hour Spanish | Watch now |
Productivity | SupaScan: Ventajas del centrado e inspección de piezas ultrarrápido en Máquina-Herramienta para automoción. | La inspección o centrado de pieza en máquina en sectores como el de automoción, donde la búsqueda de reducción del tiempo de ciclo es un reto constante, no ha sido contemplada a menudo en el proceso de mecanizado. | 35 minutes Spanish | Watch now |
Productivity | Las 3 razones por las que los fabricantes de automóviles han cambiado a la tecnología CMM de 5 ejes | A medida que las nuevas tecnologías en automoción se hacen cada vez más sofisticadas, imponen unos requisitos cada vez más exigentes en la forma y las dimensiones de las piezas, que aumentan la complejidad de los motores y su fabricación. | 1 hour Spanish | Watch now |
Machine calibration | Calibración en máquina – ¿Cómo controlar los problemas/ errores en las fases de un proceso? | Tanto si utiliza máquinas como sistemas de desplazamiento, necesita estar seguro de la idoneidad de la misma, incluso antes de empezar a cortar, procesar el material o medir los componentes. Es importante obtener una imagen detallada de cómo cambian las características de rendimiento de posicionamiento de la máquina con el paso del tiempo. Así, es posible pronosticar los tiempos de trabajos de mantenimiento necesarios para máquinas concretas y establecer por anticipado los planes de contingencia. | 1 hour Spanish | Watch now |